Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2661
主题中讨论的其他器件: TPS2661
工具与软件:
我要将20多个 高电压电流和电压 传感器连接到我的电路板、都需要+/-24V 双电源供电。 由于任何传感器故障,接线错误,接线错误其他 传感器应得到电源,我应得到电源故障信号给该特定的传感器。我需要设备满足以下硬件要求:
- 传感器电源保护双电源+24V 和-24V
- 都需要在 电源的两极性下提供保护。
- 如果任何 传感器出现故障、应获得传感器电源故障信号。
- 传感器是牵引转换器的电压和电流传感器。
- 应该具有 EMI/EMC 瞬态合规性
- 不应具有8-10个引脚
- 电流保护设置应可从外部 电阻器设置。
- 最小电流限制 设置可低至20 mA。
- 需要24V 和-24VC 保护。
- 应处理热插拔、以防传感器连接到特定电源连接器。
- 用于铁路或自动传感器的部件。
是否可以将 负极连接到 IC 的 GND? 在本例中、电源电压范围将被视为48V。