This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:+24和-24V 传感器电源保护(TPS2662)

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485967/tps2662-24-and--24-v-sensor-supply-protection-tps2662

器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件: TPS2661

工具与软件:

我要将20多个  高电压电流和电压 传感器连接到我的电路板、都需要+/-24V 双电源供电。 由于任何传感器故障,接线错误,接线错误其他 传感器应得到电源,我应得到电源故障信号给该特定的传感器。我需要设备满足以下硬件要求:  

  1. 传感器电源保护双电源+24V 和-24V
  2. 都需要在 电源的两极性下提供保护。
  3.  如果任何 传感器出现故障、应获得传感器电源故障信号。
  4. 传感器是牵引转换器的电压和电流传感器。
  5. 应该具有 EMI/EMC 瞬态合规性
  6. 不应具有8-10个引脚
  7. 电流保护设置应可从外部 电阻器设置。
  8. 最小电流限制 设置可低至20 mA。
  9. 需要24V 和-24VC 保护。
  10. 应处理热插拔、以防传感器连接到特定电源连接器。
  11. 用于铁路或自动传感器的部件。

是否可以将 负极连接到 IC 的 GND? 在本例中、电源电压范围将被视为48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay、您好!

    欢迎来到 E2E。

    TPS2662/TPS2661在此处是不错的备选器件。

    您需要在输出侧提供+-24V 交流误接线保护、对吧!

    在这种情况下、输入电压将是多少? 是24V DC 吗?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要从电路板供电的传感器是 DVL500/LTC600-SF、即电流和电压传感器。 它们的电源是+24和-24V。如何将此 IC 连接到 -24V 侧? 我可以将 TPS2662 IC 连接到24侧、但-24V 又如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我推荐 LTC4200等我需要+12/-12V 的+24/-24V 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    我想您可以使用 tps2661、而不是 tps2662。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2661 可用于32mA max 为45mA、但我的负载大于200mA。 此器件我已用于4 -20mA 保护.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    让我们进一步检查并返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay、您好!

    我们不清楚您的系统要求。

    您的系统需要能够在 正电压轨和负电压轨上工作?

    您要求的最大电流是多少?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,传感器 将 从我的电路板励磁  +24 V 和-24V。 我需要正负电压保护。 最大电流为300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay、您好!

    感谢您的意见。

    遗憾的是、我们目前已针对传感器和 DAC 实现了最大20mA 电流保护。

    您能告诉我们传感器器件型号吗? 这将帮助我们设计出产品系列中的新器件。  

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该要求不是为了保护传感器输出电流。 要求用于保护连接到我的控制卡的传感器电源。 器件的地址 TPS26623DRCT 有几个用途 24V 侧面保护 、但 TI 没有任何具有与相同功能的组件 -24V 保护 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay、您好!

    我理解您的要求。 我们还没有针对300 mA 的负电压产品系列。

    谢谢

    Amrit