This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电电流(Icharge)和 UCP

Guru**** 2539560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600EVM, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492198/bq24600-charge-current-icharge-and-ucp

器件型号:bq24600

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们想更改 BQ24600EVM 的常数并检查电池充电行为。

电池充电电流为500mA。

参考数据表中充电电流(Icharge)的计算公式、将 Viset 设置为0.1V、因为 BQ24600EVM 中安装的感应电阻器(RSR)为10m Ω。

上面我认为充电电流(Icharge)将是0.5A。

但是、数据表也提到了 UCP。

在 "典型 UCP 阈值为5mV 下降沿、对应于10-mΩ 充电电流检测电阻的0.5A 下降沿"中指定了该值。

使用10m Ω 检测电阻时、阈值设置为5mV、因此我们可以看到 UCP 将在500mA 处发生。

如果 Viset 为0.1V、而不是2V、那么 OCP 是否会为25mA (=OCP/20 500mA)?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    充电欠流保护是您提到的阈值(5mV)、只是典型值。

    实际值范围为1mV 至9mV。

    、因为它是在 "典型阈值是5mV 下降沿、对应于10-mΩ 充电电流检测电阻的0.5A 下降沿"中指定的。

    10m Ω*2A=20mV

    20mV-5mV=15mV

    15mV/10m Ω=1.5A (这是我们得到的"典型 UCP 阈值为5mV 下降沿、对应于10-mΩ 充电电流检测电阻器的0.5A 下降沿。" 因此、如果它从0.5A 降至1.5A、应该会触发 UCP"

    [报价 userid="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492198/bq24600-charge-current-icharge-and-ucp "]如果 Viset 是0.1V 而不是2V、OCP 是否会是25mA (=OCP 500mA / 20)?[/QUOT]

     

    使用 充电电流:

    10m Ω*0.5A=5mV

    5mV-(5mV 或1mV)=(0mV 或4mV)

    (0mV-4mV)/10m Ω=0A -400mA (将触发 UCP)。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    换而言之、这⊿着如果留在 EVM 上、电感器纹波电流(Δ I IL)将过高、因此必须将 RSR 和 L 更改为最佳值、对吧?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    换句话说、这意味着如果电感纹波电流(⊿IL)留在 EVM 上、将过高、因此必须将 RSR 和 L 更改为最佳值、对吗?

    是的、这是正确的。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的回答。

    我们将为 BQ24600选择外设器件、并已在另一个主题中检查 RSR。

    我们想根据您提供的信息尝试使用 Excel 工具。

    此致、

    Masashi