This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400建议的加电序列

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492637/tps65400-tps65400-recommended-power-up-sequence

器件型号:TPS65400

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户 希望在系统启动或者充电过程中、不会给 MCU 以外的其他芯片供电。 需要时、MCU 应控制 PMIC 来供电。  

目前、在客户的原理图上、PP3V3_S4应用作 MCU 的电源、但网络标签存在错误、应改为 PP3V3_S2。

它们旨在将 VDDD 用作 MCU 的电源、但不建议这样做、因为 VDDD 的最大输出电流仅为30mA。 因此、一种可行的方法是实施与数据表中的图9-13所述相似的开关序列。

它的工作原理如下:EN_SW2通过连接至 VDDD 的上拉电阻器拉至高电平、而 VDDD 达到稳定后、PP3V3_S2可用作 MCU 的电源。 同时、EN_SW1、3和4 通过下拉电阻器拉至 GND 并由 MCU 控制。

请确认此方法是否可行、或向客户推荐更好的替代方案。 我将分享一个 E2E 链接以供进一步讨论

非常感谢您的答复

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您发送编修! 请您与我分享一个启动顺序、以便更好地了解客户的要求吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚