This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:轻负载和放大器期间在开关节点处产生振铃;PWM 占空比接近100%

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492724/tps65253-ringing-at-switching-node-during-light-load-pwm-duty-cycle-approaching-100

器件型号:TPS65253

工具与软件:

我们得到传统的双稳压器 IC 设计、经过重新评估、我们注意到存在2个问题:

在轻负载条件下(200mA)、开关节点会出现振铃。  根据 TI 应用手册、这是由于寄生效应、那么无论负载条件如何、都应该发生这种情况。

   

2.电流增加时、占空比接近100%。 通常所有稳压器都限制了最大占空比、这里不是这样吗?  

请忽略在不同时间点进行的通道更改和输出电流方向。 现在、选择有助于更好地了解问题的波形

注意:我们已将开关频率设置为800kHz、实际(测试条件)负载远小于设计的开关频率(2.5A)。 这两个问题都仅在双稳压器的第1个降压(设置为5V)时发生。  

如果您能回顾一下我们的电路会很有帮助。 为了更好地理解、我还附上了一些注释。  

 e2e.ti.com/.../PWR_5F00_TPS65253_5F00_5V_5F00_3V3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚