This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:输出上升波形

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1, LM5143, LM5143A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491758/lm5143-q1-output-rising-waveform

器件型号:LM5143-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5143LM5143A-Q1、LM5137-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Valeo 在 其3.3V 输出的项目中使用 LM5143。 您能帮助检查上电时的输出波形是否符合 IC 规范吗? 谢谢你

Sch: e2e.ti.com/.../0876.LM5143_5F00_SCH.pdf 

输出电容损耗:

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Xiaowei

    为了 更好地分析此问题、 您可以让他们探测以下节点吗

    1. SS
    2. 比较器

    此外、还可以共享快速入门(如果有)

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这一点在双相设计中显而易见。 一个选择是使用 LM5137-Q1控制器、这是 LM5143A-Q1的下一代产品。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    这是为什么呢?

    对于两相设计、这一点显而易见。 一种选择是使用下一代 LM5143A-Q1控制器 LM5137-Q1。[/QUOT]

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaowei、

    SS 具有内置失调电压、需要升至~60mV 才能进行开关、同时栅极驱动器也需要退出待机模式。 由于 COMP 到 CS 增益更高、此效应对多相设置的影响更大。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    法雷奥问是否有这种风险?

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要客户和应用可以接受启动行为、电路就不会面临风险。