This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:仅反向模式(无 BATFET)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492604/bq25751-reverse-mode-only-no-batfet

器件型号:BQ25751

工具与软件:

是否可以配置 BQ25751、以便我们可以省略 BATFET 并仅在"反转模式"下提供稳压输出? 设置 EN_AUTO_REV 和配置 ACOV/ACOV/ACOV 是否足够 UV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    [quote userid="647897" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492604/bq25751-reverse-mode-only-no-batfet 是否可以配置 BQ25751、以便我们可以省略 batfet 并只在"反转模式"下提供稳压输出? 设置 EN_AUTO_REV 和配置 ACOV/ACOV/ACOV UV 是否足够?[/QUOT]

    是的、这样应该可行。 如果移除 BATFET、建议 将引脚32 (SYS)连接到引脚33 (VAC)、使引脚15 (BATDRV)悬空、并将引脚16 (BATSRC)连接到 SRP。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。

    非常感谢
    Thomas