This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:LM5149-Q1 Q1のPspice

Guru**** 2814965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490630/lm5149-q1-lm5149-q1-pspice

器件型号:LM5149-Q1

工具与软件:

提供されているPspiceを使って入力電圧20 ć/24/ć 30Vでの出力電圧を確認しています。ć

ただし一時的に12.5Vとなるようなステップ応答を追加しています。μ A

このステップ応答のため、AEFとπ型フィルタをなくすしかないと考えています。μ A

AEFとπ型フィルタ有(VIN=30→12.5V→30V)

まずこの見解はあってますでしょうか?μ A

また、AEFとπ型フィルタをなくして、初期電圧を20 ć/24/ć 30Vに変更したところ、24Vのみ出力電圧が出ない結果が得られました。ć

これななぜでしょうか?μ A

・AEFとπ型フィルタ無し(VIN=30→12.5V→30V)

・AEFとπ型フィルタ無し(VIN=24→12.5V→24V)

・AEFとπ型フィルタ無し(VIN=20→12.5V→20V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上記は出力電流18.09Aだったが、これを18.0Aにすると解決しました。μ A

    これはPspiceのバグと思ってよいでしょうか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我无法阅读该主题。  请翻译成英语、以便我回答、谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我将用英文重写我的请求。

    输入电压为20/24/30V 并使用提供的 PSpice 来确认输出电压。

    但是、添加了一个阶跃响应、以便它暂时变为12.5V。

    π 这个阶跃响应、我认为唯一的选择是移除 AEF 和 Δ Σ 滤波器。

    ・μ F、使用 AEF 和 π Ω 滤波器(VIN=30→12.5V→30V)

    首先、这个结论是否正确?

    π、当我移除 AEF 和 Δ-Σ 型滤波器并将初始电压更改为20/24/30V 时、发现仅获得24V 输出电压。

    为什么会这样呢?

    ・无 AEF 和 π μ F 型滤波器(VIN=30→12.5V→30V)

    ・无 AEF 和 π 型滤波器(VIN=24→12.5V→24V)

    ・无 AEF 和 π μ F 型滤波器(VIN = 20→12.5V→20V)

    上述输出电流为18.09A、但将其更改为18.0A 解决了问题。

    我可以认为这是 PSpice 中的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能说一下您的输出电压是多少?  此外、您是否可以共享原理图以及是否可以填写电子表格计算器。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我附上了 P SPICE 文件。 请访问 it.e2e.ti.com/.../LM5149_5F00_12V_5F00_Change_5F00_20250321.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 AEF/无源器件时、输入电感器上会出现进一步的压降。  请探测 HS FET 漏极而不是输入侧的电压。  如果器件进入压降、则在转换期间会出现此问题。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了 H 侧 FET 的漏极电压、如下所示。 输入波形似乎没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我检查了您的模型、

    建议从下行模型开始并进行微小调整。  如果没有输入电压瞬变、您的模型将无法正常运行。  请使用基本模型、并一次进行一项更改。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    我将根据基本模型重新创建它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍然遇到问题、请告诉我、然后可以重新打开该主题。

    谢谢。

    David。