This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:需要未解密的 PSpice 模型

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482092/lp2951-q1-need-a-undecrypted-pspice-model

器件型号:LP2951-Q1

工具与软件:

尊敬的先生:

请 以未加密形式为 LP2951-33QDRGRQ1提供链接或 PSPICE 模型。  

我们在当前可用的模型方面面临问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我们没有可用于此器件的直接模型。 不过、您可以使用 LP2951-Q1模型、并在外部设置电阻分压器的值以获得3.3V 输出。 或者、也可以使用 LP2951N-33QDRGRQ1模型。 这是 TI 收购之前美国国家半导体的器件型号。 它与您上面提到的器件具有相同的性能。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    我在 PSpice 模型中发现问题、

    请检查并提供解决方案。

    谢谢

    Ajay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您使用 PSpice 或 LTSpice 版本过期的加密模型时、此错误很常见。 您能否确认您拥有加密模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们采用加密模型。 模型的路径为 https://www.ti.com/product/LP2951-Q1#design-tools-simulation。 

    谢谢

    Ajay Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的问题、我将在2-4个工作日内回复您。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您知道贵公司是否与 TI 签订了 NDA 吗? 或者您知道贵公司的 TI FAE 是谁吗? 我可以通过它们向您发送未加密模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    我们与 TI 签订了 NDA。 我们主要与 Umesh Aghadate 联系以进行查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的公司电子邮件地址发送给我、我将尝试直接向您发送型号。 如果它不通过、我将通过 UMesh 进行发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ajay.chaurasiya@varroc.com

    谢谢

    Ajay Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送