This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:gm=1200us 意味着什么?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM25148, LM25141, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491486/lm25148-q1-what-does-the-gm-1200us-mean

器件型号:LM25148-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25141LM25143、LM5143、LM25148

工具与软件:

gm=1200us 意味着什么?  为什么不使用 uA/V?

是反应时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、为什么10K~20K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好??

    GM 规格以 us 为单位、单位与 uA/V 相同

    2.10-20k 是一个良好的区域、可以使反馈网络具有足够大的电阻、不会从 VOUT 汲取太多电流、但不会太大而导致调节问题。

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、跨导的单位是 µs (Siemens 使用大写 S)、而不是 µs (time 使用小写 s)。

    和10个-20kΩ 是较低反馈电阻器的良好起点、因为低于5kΩ 将导致 IC 在启动时检测到 FB 为低电平并设置固定的5V 输出。 有关这方面的指导、请参阅数据表。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为什么 10 -20kΩ 是较低反馈电阻?Ω 的良好起点

    小于5kΩ 将 设置固定的5V 输出? 数据表对此没有指导

    如果 fb_bot 电阻小于10kΩ、Ω、将发生?μ s 的情况

    如果 fb_bot 电阻大于20kΩ、Ω、将发生?μ s 的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您复制的上述值是固定输出设置的值。 似乎可调输出电压设置的反馈电阻不受限制(例如、与 LM25141和 LM25143不同)。 正如 Dino 提到的、从静态电流的角度来看、10 -20kΩ 很好。 高于也是正常的、只要上电阻器不超过~Ω 200kΩ(在这一点上、其阻抗变得不必要地高、从而增加噪声敏感性、电路板污染影响行为的可能性等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     对于 LM5143、、如果 FB 连接到 GND、、在此规格中输出为5V。建议 RFB1//RFB2<RFB2 5kΩ、、但不仅5kΩ?<RFB2、为什么这 Ω 会是低 MOS 在 IC 上电时开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5143是另一款控制器(与 LM25148无关)、提及这一点后我们深表歉意。

    LM5143需要 FB 上的电流超过5kΩ、否则会检测到它处于低电平并设置固定的5V 输出。 LM25148不存在这种问题、因为固定输出设置仅由连接到 VDDA 的电阻器决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于 LM5143、、建议使用 RFB1//RFB2<RFB2、为什么不使用5kΩ 5kΩ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的不仅仅是底部电阻器、而是网络的戴维南等效电路。

    谢谢!

    Dino Maslic