This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:关于1S 及2S 电池电量监测计兼容性的查询

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492050/bq27220-query-on-1s-2s-battery-fuel-gauge-compatibility

器件型号:BQ27220
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z620

工具与软件:

我们目前正在将电量监测计与 MPN (BQ27220YZFR)配合使用、并需要更新设计以支持1S 和2S 锂离子电池配置。 您能否提供与1S 和2S 配置兼容的任何合适的电量监测计器件?

注释 :电量计应支持 补偿放电终点电压(CEDV) 算法进行电量监测、并提供电池剩余电量(mAh)、充电状态(%)、续航时间(min)、电池电压(mV)、温度(°C)、 和运行状况(%)。

设计应优先考虑简化集成并采用极简的方法来降低系统复杂性。

电量监测计还应具有 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisana、

    我推荐 BQ28Z620、因为它具有 I2C 接口、能够支持1至2节串联电池、并且具有比 CEDV 更精确的阻抗跟踪算法、同时具有非常相似的升频过程。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:


    感谢您的推荐。 我们将 进一步评估 BQ28Z620。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nisana、

    关闭 TT。

    谢谢!
    艾伦