This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:寻找 NPM 1300的替代器件

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492786/lm26480-finding-replacement-of-npm-1300

器件型号:LM26480

工具与软件:

请求提供具有特定特性的 PMIC 建议

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我们正在寻找一款符合以下应用规格的电源管理 IC (PMIC):

  • 电池输入: 3.7V 至4.2V (锂离子/锂聚合物)

  • 电池充电电流: 750mA 至800mA

  • 降压稳压器: 至少两个降压转换器、每个转换器的输出电流为250mA 至300mA

  • 负载开关: 带有使能引脚的集成负载开关

  • 电量监测: 集成电池电量监测计、可实现精确的电池状态监控

  • 其他要求:

    • 紧凑封装、适用于空间受限的设计

    • 具有高效电源管理的最新推荐解决方案

您能否推荐 TI 可满足这些要求的最新紧凑型 PMIC?

期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:  

    我们有有限的 PMIC 产品 包含锂离子充电器/电池支持、因此我们可能没有与这些规格完全匹配的 PMIC。

    最好的建议是 TPS65217 / TPS652170 (用户可编程版本)

    • 锂离子/锂聚合物电池充电器
    • 最大700 mA 充电电流、  
    • 3个降压转换器、高达1.2A
    • (2个 LDO、高达100 mA)
    • 2个负载开关、可编程为序列、也可通过 I2C 使用寄存器位启用
    • MUX_OUT 引脚可用于估算电池电量
    • 欠压锁定和电池故障比较器
    •  I2C 接口
    • VQFN 封装(6mm x 6mm)

    下一个最接近的选择是  TPS65070x

    • 锂离子/锂聚合物电池 充电器  
    • 最大1.5A 的充电电流
    • 3个降压转换器、最高可达1.5A
    • 2个 LDO、直到200 mA
    • 欠压锁定和电池故障比较器
    •  I2C 接口
    • VQFN 封装(6mm x 6mm)

     如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah