This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:反馈网络中的 TL431

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490258/tl431-the-tl431-in-a-feedback-network

器件型号:TL431

工具与软件:

嗨、

目前、我以电子工程专业本科生的身份参与我的项目、想问一个关于 TL431的问题。
我的项目是一款反激式 SMPS、它能够提供由 MCU 控制的宽输出电压范围(5-50V)。
对于输出电压反馈、我使用 TL431的配置和光耦合器、您可以在随附的图中看到。  
在该配置中、我希望保持 TL431阴极的电压稳定在2.5V、因此、输出电压的变化将转换为光耦合器中的电流增大-减小-我可以在 MCU 中进行检测和补偿。
我的问题是、在本例中、我提到的所需 TL431功能是否可能? 我已经确定了所有电阻器的值。  
如有任何需要调整、请告知。
提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalev:

    感谢您的提问!

    有关 TL431反激式补偿的一些设计建议、请参阅以下文章:

    https://www.ti.com/lit/an/slla618/slla618.pdf

    https://www.ti.com/lit/ta /ssztcw5/sszt. ssztcw5.pdf

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的评论。

    第一篇文章建议对反激式转换器的特定输出电压进行补偿、其中您要提前设置电阻分压器的值、以便在稳定状态下达到 TL431 2.5V 内部基准。 运算放大器的典型情况。

    请注意、我正在研究一些不同的东西、我的输出范围很宽、这不是"现成的"反激式设计。

    是否有办法处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalev:

    R1和 R2没有必要、因为您要寻找的行为是2.5V 齐纳二极管。 当短接在一起时、Vref 引脚将钳制 VKA = 2.5V。

    确保在所有输出电压范围内将 IKA 保持在器件限制(1mA 至100mA)范围内。

    此外、可能需要补偿网络以避免输出振荡。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所述的行为是否正确-当连接补偿网络时、2.5V 齐纳二极管将保持不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalev:

    是的、连接补偿网络后、2.5V 齐纳二极管的行为将保持不变。

    当用作补偿网络的一部分时、通过此器件分流的电流将发生变化。

    此致、

    Andrew Li