This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:正在努力使用 usb2any 和 GUI

Guru**** 2493385 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486883/bq79616evm-021-struggling-with-usb2any-and-gui

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

我将使用电阻梯测试一个 bq79616evm 作为基底器件、并检查了电流表和测试点、发现电压平均分配。
但是当我尝试使用 usb2any 将它连接到笔记本电脑时、它会显示连接失败、并显示此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    如果此错误仅在连接了 USB2ANY 时显示、则 EVM 会发出通知。 此错误通常意味着连接到 EVM 的 USB2ANY 连接器颠倒。  

    如果 USB2ANY 未连接到 EVM、则这意味着 USB2ANY 可能已断开。

    此致、

    David Ray