This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:为什么 TrueRemQ 在电池关闭激活后为负值?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482718/bq40z50-why-does-trueremq-have-a-negative-value-after-battery-shutdown-activation

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们当前的4S1P 电池使用 BQ40Z50-R4、当电池电量为0%时、它在关断后激活、然后使用14V&2.5A 充电、SOC 从0%充电到1%需要18分钟;可以看到 TrueRemQ 的初始值为-734? 这是什么原因呢?

请参阅以下数据:

 e2e.ti.com/.../1738.Log-data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以导出数据存储器文件寄存器(.gg 文件)、如何查找 ChemID? 您是否使用了 GPCCHEM 工具和具有低差分误差的 ChemID、或者您是否获得了适用于电池的定制 ChemID。 在数据存储器寄存器上 、您可能已经将较低的电压参数设置得对于电池来说太高、从而导致电量计认为您甚至认为自己还没有剩余容量。 TrueRemQ 负值为-100并不必然、但您到期的值看起来真的很高、在测试期间、如果您可以在充电和放电期间添加100秒的弛豫期、从而更准确地测量 SOC。   

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 gg 文件、我们的化学 ID 是收集电池电量充满和电量耗尽数据的数据、然后处理数据并上传至 TI 网站上 GPCCHEM 工具返回的值、您可以参阅 Chen ID 文件。

    对于设置较低的电池电压参数和在充电和放电期间添加100秒的弛豫期、您说过、这与数据存储器的哪些参数值对应?

    e2e.ti.com/.../7725.BQ40Z50.gg.csve2e.ti.com/.../_2300_2_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们仍在研究此案例、并将尽可能与您联系。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好:

    是否任何关于案例的反馈? 我们的客户仍在等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在查看完文件后、发现系统中存在这种问题的主要原因是 ChemID 匹配为8%、这在您的系统中是不可行的。 您需要做的是联系当地的 FAE、请求对电芯进行表征、并为您的系统获取新的定制 ChemID。 使用 ChemID、我们可以找到小于3%或更小差异的值、以及难以在系统内实现可靠性的任何值。 您唯一可以做的另一件事是使用校准选项卡重新进行校准、并尝试查看您的 chemID 中是否可以获得更好的匹配。

    谢谢!
    艾伦