This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:应用问题。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494006/tps3808-application-issues

器件型号:TPS3808

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 TPS3808G30DBVR、

CT 配置电容器10uF、根据公式计算约57秒、但实际测试为47秒。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:  

    通过接地基准电容器连接至 CT、可在1.25ms 至10s 之间编程用户定义的时间

    此致!  

    Sila Atalar