This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50 LED 问题

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488137/bq40z50-r1-bq40z50-led-issue

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

我们使用 BQ40Z50来替代 BQ20Z9R5。

但我们发现了一个 LED 行为问题。

首先、我们在参数设置方面保持一致、尤其是"LED 保持时间"、

其次、原理图和 PCB 布局也应 消除可疑情况。

但如果我们停止充电、40Z50 LED 将亮起约60秒、而20Z95将亮起5秒、然后熄灭。

我附加 ggfile。

这是一个临时出现的问题、将导致我们的产品无法迭代。

需要你的帮助,谢谢。

e2e.ti.com/.../led-comparision.mp4e2e.ti.com/.../5315.BQ40Z50.GG.csv

e2e.ti.com/.../8130.BQ20Z95.gg.CSV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BQ40Z50-R1、

    您是否可以在趋势中发送原理图、或发送朋友请求以私下查看这两个原理图。 在电池电量监测计中可以执行的唯一配置可以在技术参考手册第13.7节中的子类"LED 支持"中找到。 本周、我将在进行测试后跟进另一个趋势、看看您是否可以更新结果。 但是、您能解释一下您想发生什么模式吗?

    Techincal 参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluua43a/sluua43a.pdf?ts = 1742234619041&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于 LED 支持、我们已经进行了相同设置、您可以查看两个 ggfile、了解 LED 寄存器设置是否有任何问题。

    我将原理图作为图片发送。

    我们希望40Z50在像20Z95一样充电后熄灭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!  

    我们正在团队内对此进行审查、应在一周内作出回应。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    我们已将其置于更高的优先级。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我相信这是因为您的 CHG 放松时间是60秒。 CHG Relax Time 决定了电流必须低于 Quit Current 以退出 CHARGE 模式并进入 RELAX 状态的时长。 您还在 LED 配置寄存器中启用了 LEDCHG、这使电量监测计能够在充电模式下点亮 LED。

    当这两个点一起时、LED 会亮起60秒、因为电量监测计仍处于 CHARGE 模式。 如果您缩短 CHG Relax Time、那么您应该会看到该 LED on Time 降低。

    此致、

    Anthony