This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:分流电阻器

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490500/ucc28070-shunt-resistors

器件型号:UCC28070

工具与软件:

您好!

我已经开始设计10KW 版本的 PMP4311。  我更喜欢使用分流电阻器而不是电流感应变压器、并且已经查看了 e2e 论坛上的信息。  我找到了 一篇帖子(复制了下面的链接)并有关于此帖子中所做的一条评论的问题、具体而言就是"3) 您可以使用变压器隔离来降低共模噪声的影响。   电阻式感应使大电流接地与低信号接地之间难以隔离。"   

如果我使用分流电阻器、那么在从5KW 提高到10KW 的更高功率级别下、这是否会是主要问题?  如果我选择使用这条路、我是否应该使用全差分隔离放大器(用于电流检测)、隔离式栅极驱动器和隔离式电源来分离大电流接地和低信号接地之间的接地信号?  

感谢您提供任何见解。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601672/ucc28070-current-sensing-of-ucc28070

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在调查您的问题、我们会很快回复您。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人有任何见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要考虑分流电阻器而不考虑电流检测变压器?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    没有其他理由比电流检测变压器更舒适、更有使用分流电阻器的经验。  对于额定功率更高的 PMP4311版本、我是否应该坚持使用电流感应变压器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!  

    电流检测变压器(CT)计划让设计人员 在不因感应电阻而产生高功率 PFC 的电流检测产生更高电压信号和更低噪声的情况下。    

    如果使用分流电阻器而不是 CT、其值可能非常低、从而避免过多功率损耗、并且需要宽带宽放大器来将 CS 信号恢复到可用电平。  这些放大器还会放大噪声、从而使 THDi 增加。  

    它们还会在 PWM 周期开通瞬间放大 MOSFET 拉电流(或 IGBT 发射极电流)中出现的栅极驱动电流峰值。  这些栅极驱动峰值可能会干扰较轻负载水平下的精确电流检测、因此必须对其进行抑制。   
    MOSFET 具有用于栅极驱动的开尔文连接源极引脚有助于避免这种情况、但并非绝对必要。  

    多年前 E2E 关于此主题的文章中的评论表明、"...将大电流接地与低信号接地隔离"可能会很难..."、但并非不可能。   
    除了栅极驱动电流尖峰问题之外、如果电源和信号路径无法充分分离、系统 GND 路径中的杂散电感还可能因高 di/dt 而向电流检测中添加尖峰电压。  这在很大程度上取决于布局、在布置大电流返回路径期间可能很难实现。   

    如果您注意到这样做可能出现的问题、那么就不需要特殊的差分放大器和隔离式栅极驱动器以及分离的偏置电源来成功进行分流电阻器检测。  需要低失调电压、高带宽放大器和高增益。  较低的增益可改善 BW、但需要更高的功率损耗。  

    通过及早考虑这些问题、您可以安排/重新安排事情、以便在实际开始物理设计之前尽量减少对控制信号的影响。  在完成电路板布局布线并且巩固系统限制条件后、尝试纠正问题将变得更加困难。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    感谢您的答复。  根据您的说明、电流感应变压器似乎是高功率 PFC 的更好解决方案。  

    我有一个使用电流感应变压器的大致设计、我想知道切换到并联电阻器是否更有意义。   我将坚持惯例并使用电流检测变压器。

    感谢您的反馈!

    此致、

    Steven