This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4201:TPS7A4201压降请求

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481385/tps7a4201-tps7a4201-dropout-request

器件型号:TPS7A4201

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查 TPS7A4201是否可以满足以下要求吗?  

  • Vin=16V-20V、Vout>15.4V、35mA
  • 在 T = 80°C 时、VOUT_DROP<300mV

如果没有、您能否帮助推荐可以满足上述条件的其他器件? 谢谢。

BR.

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、  

    感谢您的问题。 您能帮助阐明对压降电压的需求吗? 该器件可处理16V 至15.4V 以上的工作条件。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    您能帮助检查这是否是数据表上的拼写错误吗? Vin (17V)大于 Vout (18V)。 谢谢。

    BR.

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、  

    这是规范不会出错。 这是在压降中进行的、以便获得精确的压降电压。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    您可以帮助说明一下 Vin<Vout 在测量压差时的测试原理吗? 或者、您能否共享一些文档以帮助理解? 谢谢。

    BR.

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、  

    是的,当然,我道歉没有进一步解释。 对于低压降稳压器(LDO)、要进行此测量、LDO 需要处于压降状态才能进行此测试。 LDO 将调节电压、并且必须调节一定程度的电压降、但为了算出我们的工程师希望器件压降(即 Vin<Vout)所需的最小电压。 这里有一个很好的视频、可以更详细地介绍 LDO 的压降、https://www.youtube.com/watch?v=iw4z07oJGq0。 

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    我查看了有关测量 VDO 的视频、其中显示如下。 如果 Vin=17V、Vout=18V 是测量 VDO 的条件、这应该与视频完全不同。 您能否再次确认它不是一个拼写错误?

    BR.

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    另外一个问题是、如果运行条件为 Vin=15.6V、则 OCP 将为128mA、对吧? 如果是、在负载电流50mA < ILOAD < 128mA 时、器件是否存在任何潜在风险?  

    BR.

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、  

    您能解释一下这个问题吗? 您指的是什么 OCP? 屏幕截图显示了器件的电流限制设置。 由于这是一个50mA 器件当前限制、通常在128mA 启动。  

    希望这有助于稍微解释一下。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、  

    这不是一个拼写错误、这是进行此测试的方式。 本视频介绍了什么是压降电压、而不是如何测试压降。 这就是测量压差的方法。 如果您想打电话进一步解释、请告知我。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    还有一个关于电流限制和输出电流的问题。

    1.如果负载突然拉电流大于50mA、设备是否关断或钳制在50mA 上? 您是否有一个可以指示 Iout>Iout 行为的波形50mA?  

    2.是否可以设置电流限制阈值? 我看到在不同的输入电压下、电流限制也不同。 如果无法设置、则 Vin=18V 时的电流限制是多少?  

    谢谢。

    BR.

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、  

    感谢您的提问! 图10。 显示了18V 时的电流限制行为和输入电压。 不会在50mA 处钳制、但它具有显示在上面绘制的数据表规格中高于"电流限制"的内部电流限制阈值。 下面显示的是典型电流限制特性。  

    希望这对您有所帮助!

    McKyla