This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70660:48V 至24V 6A 效率数据

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492085/lm70660-48v-to-24v-6a-efficiency-data

器件型号:LM70660

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助提供在48V 至24V (输出电流为6A)范围内的效率数据?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    请使用快速入门计算器。 快速入门计算器将估算此应用的效率。

    https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我已经向客户推荐了这个计算工具、但客户仍希望从我们的演示板测试中获得效率数据。

    您可以帮助测试48至24V、1A-6A 和1A 步进效率数据吗?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    数据如下:

    VIN = 48V、VOUT = 24V @ 25C:

    @ 1A:94.16%

    @ 2A:96.53%

    @ 3A:97.16%

    @ 4A:97.15%

    @ 5A:97.14%

    @ 6A:(热关断)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    非常感谢。

    热关断意味着 LM70660无法在48至24条件下支持6A、或者可以通过添加冷却元件来实现吗?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    正确。 功率级别较高(24V @ 6A = 144W)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!