This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ27427, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491225/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO、GPCCHEM、 BQ27427、BQ40Z50-R2、 BQ27426

工具与软件:

我需要2个用于(1) 2S (4Ahr)和(2) 3S (8Ahr、峰值电流为5A、持续1至3分钟、每小时10次)的 BMS 设计。 我以前把 bq40z50EVM 参考设计作为起点。 我需要考虑的一个问题是准备器件用于生产(BQ40Z50设置和转至量产视频)所需的工作量/成本/资源。 是否有任何 BMS 参考设计包含针对锂离子电池预先配置的芯片、并且不需要通过所有预生产测试对其进行编程?

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们已经指定了趋势、正在处理您的问题。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    目前所有的电池电量监测计几乎都遵循相同的设置流程、需要相当多的研究、推荐 BQ40z50、并参考数据表硬件设置、软件设置技术参考手册和系统植入 EVM。 在设置过程中、我首先在校准选项卡中对不同的器件进行校准。 然后、我将更新数据存储器表中的关键参数。 然后、我会运行 GPCCHEM 计算器、得到一个差异误差为3%的 chemID。 使用 BQStudio、我将重新运行学习周期、您应该不会在最后看到任何问题  

    关键参数:  
    Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    学习周期:  
    https://www.ti.com/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1741893409900&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D85%2526searchTerm%253DHow+to+achieve+a+success+learning+cycle

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在原帖中所说、我对使用 BQStudio 来表征电池组特性或对芯片进行编程不感兴趣。 我确实需要按照我在原始文章中的定义、为2S 和3S 电池组找到一个 BMS 解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    没有2s 和3s IC 芯片"已针对锂离子电池进行预配置、不需要通过所有预量产测试对其进行编程"。 从事2节和3节电池的所有 IC 电池电量监测计都需要 BQStudio 来对芯片进行充电和编程。 根据您的应用、我之所以推荐 BQ40z50-R2 、并附上了 IC 页面、其中数据表中包含参考原理图、参数和寄存器除颤器以及结合了软件和硬件的 EVM。 唯一一种使用锂离子电池进行预编程的电池电量监测计是 BQ27427和 BQ27426、但这些电量监测计严格适用于单节电池应用。

    BQ40Z50-R2:
    https://www.ti.com/product/BQ40Z50-R2

    谢谢!
    艾伦