This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:是否允许并行连接?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494261/bq25756-parallel-connection-is-allowed

器件型号:BQ25756

工具与软件:

尊敬的专家:

 是否允许并联 bq25756直流/直流转换器输入和输出以提高充电/放电速率?

充电或输入模式:我知道20A 是最大充电电流限制。 是否可以将更多直流/直流电路连接到同一电池组来增大充电电流? 例如、单独的太阳能电池板串。

放电还是 输出模式: 同样的问题更多的直流/直流电路连接到同一负载会使放电电流增加? 我找不到反向模式的最大电流、可能指示的硬件电流限值是限值。 请确认。

非常感谢。

祝你度过美好的一天!

Zoltan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoltan、

    感谢您的参与。

    [报价 userid="55796" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494261/bq25756-parallel-connection-is-allowed 通过并行连接 bq25756 DC-DC 转换器输入和输出可提高充电/放电率?[/QUOT]

    是的、这是允许的。 我建议将 BQ25756与 BQ25756E 并联使用。 BQ25756E 具有不同的 I2C 地址、因此使用微控制器更容易设置。

    Unknown 说:
    充电或输入模式:我理解20A 是最大充电电流限制。 是否可以将更多直流/直流电路连接到同一电池组来增大充电电流? 例如、单独的太阳能电池板串。

    是的、连接到单独太阳能电池板的 BQ25756可以为同一个电池充电。

    [quote userid="55796" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494261/bq25756-parallel-connection-is-allowed : 同一问题:更多的直流/直流电路可以连接到同一负载来增加放电电流吗? 我找不到反向模式的最大电流、可能指示的硬件电流限值是限值。 请确认。

    我建议在反向模式下放电不超过20A。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦