This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:输出电容器选择的标准

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491973/lm62460-q1-criteria-for-output-capacitor-selection

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62460

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们计划使用具有以下配置的 LM62460器件。

VOUT = 3.3V

IOUT = 0.5A

频率= 2.2MHz

根据 Cout 的数据表、建议使用5*22uF 电容器。

我们的电流要求非常低(0.5A)、因此请建议使用所需的最小电容。

我们已经尝试使用提供的 Excel 计算器工具进行计算、但得到了类似的值。

您能否分享一些准则或标准来确定合适的方法 输出电容 值?

此致

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的最大电流是多少??

    该器件针对6A 进行了优化。

    您可能需要查看另一个器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用中的最大电流为0.5A。

    请建议它是否适合此电流使用以及合适的电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件未针对如此低的输出电流进行优化。

    无论如何、您都需要遵循数据表中的建议。

    您可能需要查看具有较小输出电容要求的较低电流器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    感谢您的意见。

    请查看以下情况并提供您的反馈。

    在本例中、最高工作环境温度为125°C (发动机室产品)。 如果我们考虑 PCB 的内部热量、Ta_max 将会更高。

    根据此器件的数据表、下图显示了最大输出电流与 T_amb 的关系、在我们条件下约为2A。 如果我们考虑留出一些裕度、我认为考虑这款器件是合理的。 请提供您的意见。

    此外、还有一个器件 LM63440-Q、1、它是一个4A 产品。 鉴于上述情况、请建议该器件是否更适合我们的应用。

    期待您的及时响应。

    此致

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您的条件与图中所示的条件相同、包括 RθJA、则为高环境温度

    您可以使用此器件。  您应该至少使用4倍或5倍22uF 陶瓷电容器进行输出。

    谢谢