This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池电压低于2V 或短路

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494127/bq24172-battery-lower-than-2v-or-short

器件型号:BQ24172

工具与软件:

大家好、团队成员:

电池短路将在1ms 后重新启动

如果短路依然存在、器件尝试重启的频率如何?

重新启动次数是否不受限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    充电器立即关断1ms、然后软启动以持续向短路的负载提供预充电电流。 这可防止在充电过程中电池端子短路时输出电感器中可能会形成高电流、并导致电感器饱和。 在电池短路期间、该转换器以非同步模式工作。  如果电压升至2V 以上、充电器恢复正常工作。

    此致、

    Jeff