This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606-Q1:调节5V 电压的最小输入电压

Guru**** 2811165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494211/lmr51606-q1-minimum-input-voltage-to-regulate-5v

器件型号:LMR51606-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我需要由反馈电阻器设置的5V 稳压输出。 为了保持此5V 输出(最高80 -100mA)、所需的最低输入电压是多少?

我的意思是、如果我提供5.5V/6V/6.5V 作为输入电压、我将得到5V 的稳压输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwas

    由于这是同步降压转换器、它具有最小的 toff 时间。

    这将限制可能的最大占空比、可通过以下公式进行计算:

    D 可以通过近似计算得出  

    D = Vo/Vin

    为了获得更准确的计算、可以使用以下公式

    d_eff =[Vo + IO* DCR + IO* Rds_on (ls)]/[Vin + IO *(Rds_on (hs)+ Rds_on (ls))]

    其中

    DCR =电感器的等效串联电阻

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare