This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:查询已获得 USB-IF 认证的 PD 控制器的建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491299/tps26750-inquiry-for-recommendation-of-pd-controller-that-has-obtained-usb-if-certification

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好、TI 专家

客户应用了 USB2.0 Type-C 连接器、正在进行 USB-IF 认证。

如果有一款 USB Type-C 专用控制器或已获得 USB-IF 认证的 PD 控制器、您可以推荐吗?

(PD 控制器必须支持版本3.2或更高版本。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    感谢您联系我们!

    TPS25751和 TPS26750可支持 PD3.2。 下一个版本的 GUI 将包含支持 PD3.2所需的功能、计划在下个月发布。  

    您的终端应用是什么? 您的设计是否需要 EPR (扩展功率范围)支持?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya Khedr

    客户表示没有使用 EPR 功能。 电源在最大5V/3A 范围内。

    客户还有其他疑问。

    Q1)您的产品(TPS25751和 TPS26750)均已通过数据表上的 USB-IF PD3.1认证、但我对 PD 认证版本很好奇。 是否支持版本3.1.1.8?
    客户 询问、因为 PD 考试的最低版本不超过两年。
    3.1.1.8版本是因为发布数据为2023年4月、因此测试使用3.1.1.8版本进行。 (低于3.1.1.8的版本将失败。)

    -你边: GUI 的下一个版本将包括支持 PD3.2所需的功能,并将在下个月发布。  

    Q2)对于 TPS25751和 TPS26750、是否可以通过软件更新内部 PD 版本?  此外、是否可以删除和添加 PD 相关功能块?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    PD 3.1.1.8将在下个月内淘汰。

    TPS25751于今年早些时候通过了 PD 3.2认证、我们正在发布 GUI、该 GUI 将在未来1-2个月内支持 PD 合规性更新。 PD 合规性向后兼容。

    [报价 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491299/tps26750-inquiry-for-recommendation-of-pd-controller-that-has-obtained-usb-if-certification/5736443 #5736443"]→Q2)对于 TPS25751和 TPS26750、内部 PD 版本能否通过软件更新?  此外、是否可以删除和添加 PD 相关功能块?[/QUOT]

    是的、PD 合规性是通过最新的 PD 固件映像进行更新的。  

    可以在应用程序自定义 GUI 中启用和禁用 PD 功能。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    TPS26750今年早些时候是否也获得了 PD3.2认证?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    是的、TPS26750今年获得了 PD3.2认证。 我们正在更新产品说明书、以便针对这两个器件反映这一点。

    谢谢。此致、

    Chris