This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:USB C 无显示屏

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492671/tusb1046evm-usb-c-no-display

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB546EVMTPS25751

工具与软件:

您好!

我遇到类似的问题、即使执行了这些步骤、也没有显示器输出

您能建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PD 控制器应配置 CTL0和 CTL1引脚、因此最好使其保持悬空状态。 您是否能够使用 I2C 控制该器件?

    您是否看到 HPD 从 USB-C 接收端发送到 DP 源端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢您的帮助。

    我还拥有 TUSB546EVM、它可以与5V 直流桶形输入配合使用。 但是、如何配置 USB C 以便能够使用9V-20V 输入进行电力输送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      电压为9V 或15V、但 Vbus 仍然仅为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhyin:

    这将需要 PD 团队提供一些帮助、因为 PD 控制器将与 Vbus 协商超过5V。 我将为他们分配该线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这需要通过 EVM 上的 EEPROM 对 PD 控制器进行固件更新。  我在 TI.com 上找不到与此 PD 控制器相关的工具、还发现不推荐在新设计中使用此器件。  如果您已经从初始开发中获得了这些工具、那么请使用这些工具来配置 PD 以支持所需的操作。  否则、请考虑改用 TPS25751。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以分享任何文档、如何配置 EEPROM 以启用 PD 控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhyin:

    请查看这是否有用: https://www.youtube.com/watch?v=H-jbslhfpNk

    一旦您生成 pjt、如果您与我们分享、我们就可以审查它。

    另外请注意、TPS65987x 系列是 NRND、可能不适合您的设计。 这主要是由于补丁空间有限、这意味着器件无法支持新的功能更新或最新的 USB-USB PD 合规性(PD 3.2)。 遗憾的是、目前没有替代 DP 交替模式 PD 控制器。

    谢谢。此致、

    Chris