This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:VDD 去耦电容、数据表冲突

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492412/lp5810-vdd-decoupling-capacitance-conflicting-datasheet

器件型号:LP5810
Thread 中讨论的其他器件: LP5811

工具与软件:

我已提交了有关这方面的数据表反馈、但我也会在这里询问这张图。

LP5810是一款线性4通道 LED 驱动器。 LP5811是同一系列中的升压4通道 LED 驱动器。

我正在尝试检查 LP5810的 VDD 引脚建议使用的去耦电容。

第1页和第23页的原理图(应用电路、第9.2节)显示1uF。

第24页(第9.2.3.1节)说明"虽然10μF 输入电容器足以满足大多数应用的要求、但会使用大电容来减少输入电流纹波。 "

第5页的表5-1显示了 Vcc 引脚"升压转换器输出。 建议在该引脚和 GND 之间连接一个22uF 电容器并将其放置在尽可能靠近器件的位置。"
我假设这是一个误差。

LP5810的建议输入电容器值是多少:1uF、10uF、22uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    建议至少为1uF。  

    至于第5页的表5-1、应该存在拼写错误。 将会更新到下一个数据表版本。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Felix、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    顺便说一下、我是否可以知道 LP5810用于什么应用?

    我的电子邮件是 felix-wang@ti.com

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一种指示灯 LED 驱动器、适用于小型便携式消费类设备。 但是、我们可能需要更改为4x3矩阵类型或12通道并联以便添加更多 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    推荐 LP5812、这是一款具有 I2C 和自动动画控制功能的4 x 3矩阵 RGB LED 驱动器、支持12个 LED。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是我正在考虑的替代方案。 谢谢 Felix。