This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:输出电压行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494235/lm5145-output-voltage-behaviour

器件型号:LM5145

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 LM5145器件  为 FPGA 生成19.5A 和0.85V 内核电压。 此部分通过 LTC2977电源序列发生器启用。

未连接负载时稳压器的输出电压行为将是什么。

如果未连接负载、PGOOD 引脚是否会关闭稳压器?

此致、

Ashwini M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:

    如果器件处于运行模式/二极管仿真模式(请参阅数据表的第8.4节)-即使在空载情况下、器件也会保持输出电压。  

    但是、如果将器件置于关断或待机模式、则会禁用输出电压调节。  

    您可以使用 PSPICE 模型(https://www.ti.com/product/LM5145#design-tools-simulation)对此行为进行仿真。  

    除非输出电压上存在一些 OV 或 UV、否则如果器件处于空载和有源/二极管仿真模式、则 PGOOD 应为高电平。  

    我希望这能解答您的问题。  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    器件处于激活状态。 EN/UVLO 引脚上的电压为2.2V。  

    此致、

    Ashwini M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:

    是-那么输出应该在无负载时处于稳压状态并且 PGOOD 应该为高电平。

    谢谢!

    此致、

    Taru