This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:如何端接未使用的输出引脚?

Guru**** 2504645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493142/lmg3522r030-how-to-terminate-unused-output-pins

器件型号:LMG3522R030

工具与软件:

尊敬的专家:

我想知道如何端接未使用的以下输出引脚。

FAULT_n、OC_n、TEMP、LDO5V

你会告诉我吗?

谢谢。此致、

Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuyoshi

    LMG3522内部有一个5V 稳压器可 用于为外部负载供电、例如用于高侧驱动信号的数字隔离器。 如果您使用数字隔离器驱动高侧 FET、 该 LDO5V 输出可用于提供数字隔离器的 VCC。

    对于 FAULT_n 和 OC_n 引脚、这些引脚可用于检测 IC 内部的故障。

    FAULT_n 引脚提供在故障情况下置位为低电平的输出。

    OC_n 引脚提供在过流和短路故障情况下置位为低电平的输出。  

    请参阅数据表中的7.3.7.5故障报告部分、其中提供了真值表、可根据 FAULT_n 和 OC_n 输出组合来确定存在哪种类型的故障。

    至于 TEMP 引脚、LMG3522 IC 中的集成驱动器可感应 GaN 芯片温度、并通过 TEMP 引脚上的调制 PWM 信号输出信息。 典型 PWM 频率为9kHz。  当温度高于150°C 时、占空比继续线性增加、直到发生过热故障。 发生过热时、TEMP 引脚会被拉高以指示该故障、直到温度降低到正常范围。 清除过热故障存在迟滞。

    有关 TEMP 引脚的更多详细信息、请参阅数据表中的7.3.9部分。

    通常、我们为控制器提供 FAULT_n、OC_n 和 TEMP 输出引脚、以便我们能够监测不同类型的故障和 LMG3522 IC 的过热检测。

    我们使用这些引脚来探测和监测不同类型的故障。

    我希望我已经回答了您的问题、如果您还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan-San:

    感谢您的答复!

    如果我不使用这些引脚、我可以让它们悬空吗?

    谢谢。此致、

    Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuyosh-san、

    是的、如果您不想使用这些引脚、可以将它们保持悬空。

    此致、

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan-San:

    我明白了,谢谢你!

    Tsuyoshi