This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:原理图审阅

Guru**** 2766935 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, TPS62873-Q1, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486041/tps62873-q1-schematic-review

器件型号:TPS62873-Q1
主题中讨论的其他器件: AM69、SK-AM69

工具与软件:

您好!

您能帮助我们回顾一下  TPS62873-Q1原理图吗?

适用于 AM69 30A/45A 设计。 谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS6594133ARWERQ1-_2600_-TPS62873Y1QWRXSRQ1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您分享原理图。

    原理图是否基于参考设计? 对于更高电流版本、用于电源轨的补偿值似乎会进行修改。  

    我会在明天之前回顾并提供反馈。

    此致、

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    功能和性能。 谢谢!

    https://www.ti.com/tool/SK-AM69?keyMatch=am69&tisearch=universal_search

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请查看共享原理图、因为设计遵循参考设计、我为迟交回复道歉。

    VDD_CORE_0V8:

    • 最好在输入端放置2 x 0.47uF 以降低高频噪声、并且可以放置在靠近器件的位置。  
    • 靠近 SoC 的电容器组为~1mF。 我们可以将本地电容器(接近 IC)减少 到1 x 47uF

    VDD_CPU_AVS:

    • 最好在输入端放置2 x 0.47uF 以降低高频噪声、并且可以放置在靠近器件的位置。  
    • 靠近 SoC 的大电容器组。 我们可以将本地电容器(接近 IC)减少 到1 x 47uF

    请在设计完成后分享布局文件。

    此致、

    TanVee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    明白了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    我是否可以知道 SK-AM69为什么不添加此2  0.47uF 电容器?

    https://www.ti.com/tool/SK-AM69?keyMatch=am69&tisearch=universal_search

    似乎加上 降低高频噪声会更好、对吧?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TanVee:

    您可以帮助我们检查以上问题吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    既然 Tanvee 已不在办公室、让我跳过讨论。

    放置2个0.47uF 输出电容器、可抑制 SW 节点通常产生的高频电压尖峰。 但在其他应用中、低电容放置在靠近系统负载的位置、以过滤从降压转换器到负载点的所有高频噪声。 因此、可以采用不同的设计方法来最大程度地降低系统中的噪声。 它要么是直接来自源的滤波器、要么是位于负载侧的滤波器。

    希望能解答您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    只是一个温柔的提醒。 如果您没有任何疑问、可以关闭该主题吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    我没有进一步的问题。 谢谢!