This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:##39说明;OTP 写入检查结果##39;与##39;OTP 写入结果##39;寄存器相同

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491775/bq76952-descriptions-of-the-otp-write-check-result-vs-otp-write-result-registers-are-identical

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我当时正在查看 bq76952芯片的 TRM、并注意到"OTP 写入检查结果"和"OTP 写入结果"寄存器的字段描述是相同的。 两个寄存器都被描述为"报告是否允许 OTP 编程"。

"OTP 写入检查结果"寄存器不应该指示系统是否满足 OTP 写入的所有条件、而"OTP 写入结果"寄存器不应该指示 OTP 写入是否成功?

我希望得到澄清。

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    是的、回答正确。

    0x00A0 OTP_WR_CHECK()用于检查 OTP 条件但不执行写入。  0x00A1 OTP_WRITE()  用于执行写入并返回一个字节以指示是否成功。

    您可以参阅    适用于 OTP 的 BQ769x2校准和 OTP 编程指南(修订版 A)的应用手册第3.1章。

    BRS

    Kian