This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751-01:USB-PD-CHG-EVM TPS25750-01订购页面显示 USB-PD-CHG-EVM、而用户指南提到它使用 TPS25750

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493710/usb-pd-chg-evm-01-usb-pd-chg-evm-01-order-page-shows-tps25751-whereas-user-guide-mentions-it-uses-tps25750

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:BQ25798TPS25751TPS25750BQ25792

工具与软件:

您好!

我想使用 BQ25798评估 TPS25751 。

如 USB-PD-CHG-EVM -01网页上所述、此 EVM 同时使用 BQ25798器件和 TPS25751器件。 随附的屏幕截图供参考。

打开用户指南时显示、它包含 TPS25750。

请确认、以便我下单。 否则、请告诉我、评估 具有  BQ25798 或 BQ25792的 TPS25751的最佳方法是什么 。

此致、
Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    很抱歉混淆了。 自从我们将 EVM 从 TPS25750更改为 TPS25751后、该网站尚未更新。  如果您立即订购 EVM、这款产品将具有 BQ25798和 TPS25751。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清、我将继续处理订单。

    此致、
    Anurag