This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1 ISET 电阻计算

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492792/lm5171-q1-lm5171-q1-iset-resistor-calculation

器件型号:LM5171-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在使用 LM5171-Q1 IC 开发两相双向降压/升压转换器。 我们的转换器将以电压模式运行在升压模式运行期间、我们将使用模拟控制来设置 ISET 电压。 误差 HV 电压通过分压器电阻(RISETT 和 RISETB)连接到 ISET、与以下配置相同。

升压模式下的最大电感器电流为每相84A、计算得出的 Vsetmax 电压为2.85V。

现在、我的问题是如何选择 RISETB 和 RISETT 电阻器、如数据表所述、RISETT 和 RISETB 用于限制 ISETx 上的最大电压。

计算这个值时、根据数据表中提到的误差电压为4V、我是否可以考虑这个4V 并计算电阻来获得2.85V viset 电压?

根据我的理解、选择 RISETB 电阻器时应向 ISET 引脚提供0.1mA 至1mA 电流。

LM5171-Q1数据表或应用部分中未提及的电阻器计算。

此致

Rayees K.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    我从未见过任何一位客户使用每相84A。 我认为每相使用42A 更有意义。

    建议在 ISET 电阻分压器上绘制0.1mA~1mA。

    您可以使用设计计算器。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。

    我们将提供每相120A、60A 的升压输出负载电流。 因此、电感器电流为每相84A (输入电流)。 该电流仅适用于100mS、我们的持续电流非常小。 负载电流仅为13.7A。

    此致

    Rayees K.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    那么就有道理了。 密切关注 100ms 期间的电压应力(SWx)。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。

    我们的最大电压仅为16V。

    此致

    Rayees K.E.