请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5946 工具与软件:
我们过去使用过此器件、但我想使用微控制器而不是 FPGA 对其进行编程。
1) 1)我是否需要驱动 GSCLK 输入、或者我是否可以直接在直流模式下使用它?
2) 2)如果我确实需要驱动 GSCLK 输入、是否需要在计数4096次后切换为空白、或者器件是否会在计数器完成后重新启动输出驱动? 是否可以将空白设置为低电平并 让器件循环输出?
谢谢!
Warren