This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:与锂离子超级电容器配合使用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TLV6713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478065/tps61094-using-with-lithium-ion-supercapacitors

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件: TLV6713

工具与软件:

有新一代超级电容器(基于锂离子电池)、我想知道我们是否可以在 TPS61094中使用这些电容器代替常规超级电容器?

例如:

LIC1030Q3R8107 (数据表)
100f
0.6A 额定电流和5A 绝对最大值


TPS61094超级电容器设置:

100mA 处的 Ichg
为2.5V

TPS61094初级电源3 x 1.5V 碱性电池。

用例:NB-IoT。 负载、300mA 最大峰值、10uA 待机、20mA 标称值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anupam:

    我觉得很好。 但我不是超级电容器的专家。 因此、我建议联系 CDA、查看我们的充电曲线对于其超级电容器是否可接受。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    有一个细节可能非常关键。  

    该数据表 显示了相关内容

    最小额定电压:2.5V

    它还说:
    "为避免短路、在使用或测试后、锂离子电容器需要放电至>2.5V (不低于2.5V)"

    因此、从安全的角度而言、我想这更像是电池。 而使用 TPS61094时、我们可以将 Vchg 设置为3.5V DC、 但 VSUP_UVLO 通常为0.85V、这远低于 锂离子超级电容器的最低要求。

    我猜、这是不可避免的。

    此致、
    Anupam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anupam:

    如果系统上有 IC、您可以应用外部超级电容器电压检测电路来关断 MCU。 或者、您可以应用电阻分压器来对 SUP 电压进行分压 并连接到 EN 引脚。 因此、如果 SUP 降至阈值以下、EN 将变为低电平。 但请注意、我们的 EN 逻辑精度可能无法满足要求。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是使用 这种芯片吗? 或者、您是否有 TI 更具体的参考资料可以使用?

    在前一种情况下、芯片的充电直接来自 VIN、而不是再来自 TPS61094降压器件、因此我们放宽了自动降压/升压的 Nice MPPT 功能、并将能量燃烧至充电电阻器中。

    如果使用 SUP 引脚本身来切换 EN、那么我看不出这是如何工作的。 如果您在此处使用分压器、则会一直在消耗电容器的电流、因此即使 EN 设置为低电平(正如您所说的、无论如何都不是可变的阈值)、电容器上的电压也会降至2.5V 阈值以下。 EN 引脚范围过大(0.2V 至0.6V 之间为不确定状态)、因此这意味着如果它在2.7V 时禁用、分压器必须在那里"生成"0.2V、因此在5.4V 时仍然不确定、因为它将生成0.4V。

    也看过 TLV6713芯片、如果我理解正确的话、如果我理解正确的话、它在这里应该效果更好。 我们的想法是使用一个电流非常低的分压器(因为芯片仅在其 SENSE 引脚中需要1nA 的电流)、我们可以在分压器中将电流低至10nA (2.7V 时为270M Ω)。 芯片本身消耗的11µA 有点高(也许对于 OP 是可以接受的?)。 您是否了解使用更少静态电流的更好的等效比较器电路?

    此外、退出这种状态也存在问题。 由于当电容器的电压低于阈值时 EN 为低电平、即使 VIN 恢复、它仍将断开、不再为电容器充电。 从技术上讲、它已经死了。

    我想知道是否应该切换 EN 引脚而不是切换 MODE 引脚(强制降压模式)、以便 VIN 恢复时、超级电容器首先充电(因此应该再次超过阈值)、并恢复芯片至自动降压/升压模式。 但是、负载必须处理 VIN 电压(如果负载上有 LDO 或直流/直流转换器可以在电容器充电时进行自我调节、但如果您没有此电压、则不可以)。

    或者 如果您无法使用强制降压模式、请在 VIN 和 TLV6713比较器输入端之间(在分压器的低电平部分)使用肖特基二极管、这样它就可以再次超过阈值并在存在 VIN 时将 EN 引脚切换回高电平。  

    这种情况下的问题在于二极管中的保留泄漏电流、通常在50nA 左右、当 VIN 为0V 时发生的 Vreverse 为~2.5V、这意味着除非分压器开始生成大于50nA 的电流、否则 SENSE 输入端的电压将为0V、因此会增加损耗并降低效率。 因此、要此处具有工作阈值、分压器中应至少具有4µA 电流(510kOhm/100kOhm)、这将大大浪费。

    在前一种~下、您在浪费从电容器中消耗的 Δ V 13µA (从 TLV 消耗的11µA +从 TLS 消耗的300nA +上拉电流)。

    在后一种~下、您会浪费从电容器中耗尽的 Δ V 17µA (来自 TLV 的11µA +来自 TLS 的4nA +分压器桥中的拉电流+ 4µA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上:

    借助、对于 VCap 阈值设置为2.7V、R1 = 230M Ω、R2 = 40M Ω、R3 = 800K Ω。 在该示例中、当 VCap 衰减到2.7V 以下(通常是因为 VIN 缺失、OUT 强制为低电平)时、模式为~0.2V、TPS61094将进入强制降压模式(即、输入插入输出、等待 VIN 电压超过 UVLO 阈值)。 当 VIN 达到~1.8V 时、电容器开始通过降压模式充电、其电压将增加。 当达到2.7V 时、TLV6713将 MODE 输出切换回高电平、TLV61094将恢复其自动降压/升压模式。 因此、在电容器充电超过2.7V 之前、TLS61094的 VOUT 将看起来像 VIN、并会在充电后重新启动、看起来像预期的那样。 请注意、当 VCap < 2.7V 时 TLS61094不会关断、因此它仍然在电容上消耗~300nA 的电流。 输出仍连接到输入、因此、如果您无法在电压过低时禁用输出、它仍将从输入(而不是电容器)汲取。 与 TLV µA 压降(几十 μ V 范围)相比、可以忽略不计。

    请确认我的理解正确。 我还发现 TLV4041R2 工作原理相同、但我认为效果会更好一些(静态电流更低、无上拉电阻器、因此整体效率更高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anupam:

    我不是 TLV6713 和  TLV4041R2的专家。 因此、请提交另一个主题、获取有关这些器件的建议。

    关于 TPS61094:

    在方框图上您是正确的。 强制降压模式是 更好的解决方案。 但请注意、094是 一款仅支持降压模式下的降压操作的降压充电器。 因此、仅当 Vout (从 Vin 旁路)通过 VSUP 时、SUP 才会充电。

    此致、

    Travis