This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:如何监控 TPS2373-3的握手过程?

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493423/tps2373-how-to-monitor-the-handshake-process-of-tps2373-3

器件型号:TPS2373

工具与软件:

Dears、  

我的客户希望监测 TPS2373-3的握手过程的波形、客户应该将探头放在哪里?   

握手完成时、TPS2373-3中的任何引脚是否会发生电压偏移? 因此、客户可以更容易地确认握手是否可以完成。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您可以检查以下各项以进行握手检查。 当 VC_IN 上升时、这意味着直流/直流开始开关。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢!