This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:连接电池时部件损坏

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493965/bq76907-part-is-getting-damaged-when-i-attach-a-battery

器件型号:BQ76907

工具与软件:

大家好、我在 设计中使用的是 BQ76907RGRR。 设计与开发套件非常相似。 我还设置了电阻网络、与开发套件类似、以便模拟电池电芯。 我能够使用连接到 PACK+和 BAT-的22V 电源为电路板供电、我可以通过 I2C 查看该器件。 REGOUT 也是3.3V。 但是、当我将大型电池组连接到设置时、IC 似乎会发生故障、并且我无法再在 I2C 上看到该器件。 电池组的配置为6s7p (22.2V)。 REGOUT 也接近0V。 切换回电源后、仍然无法在 I2C 上看到器件、且 REGOUT 仍接近0V。 我怀疑连接的电池因浪涌电流而损坏了电路板。 我测量了电池连接时的浪涌电流。 图像如下所示。 我测量了串联的10欧姆功率电阻器两端的电压、峰值电压为17.4V。 浪涌电流约为1.74A。 我在数据表中找不到有关浪涌电流的太多信息、但您认为这足以损坏芯片吗? 我手上有更多的板、但我不想再有损坏它们的风险。 如果还有其他东西我也可以尝试、请告诉我。 谢谢!