This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C58:常见输入电流上的效率问题和效率下降

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C58
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489753/ucc28c58-efficiency-problems-and-efficiency-drop-at-common-input-current

器件型号:UCC28C58

工具与软件:

大家好、我使用  UCC28C58设计了一款反激式转换器。 输入电压范围为200V-1000V、在最大负载为1、5A 时输出电压为24V。 尽管在轻负载条件下斜率补偿会导致一些稳定性问题(已在另一主题中讨论)、但该设计仍运行良好。

它们唯一的问题是、它缺乏效率、尤其是对于高输入电压而言。 耗散的主要来源是变压器、它在高输入电压(温升>80K)下在满载时会变得非常热。

除了变压器本身、效率受限有什么原因吗?  

曲线也是有点奇怪的。 其升高的同时、输出功率增加、在某个时刻、常见输入电流约为40、-50mA 则在再次升高前降低。 我无法确定导致该下降的来源。 此设计在 DCM 模式中使用连续的 PWM 周期保持稳定运行。 对此有什么想法吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们知道、变压器是效率的首要考虑因素。 然后是初级侧 MOSFET、缓冲器、次级侧整流器二极管。 开关频率也是关键-我们建议使 fsw < 40kHz。

    为了确定损耗、我们使用了热 Camara 来提供帮助。 这是一种查看哪些元件会导致高损耗、然后有助于集中精力改进这些元件的最有效方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 Alraedy 用热像仪进行测试。 如上所述、只有变压器会变热(温升> 80K)。 没有其他主要功率耗散来源。 开关频率为98.85KHz。 变压器根据 WEBENCH 制造。

    我想说的是、效率是下降和上升的。 什么会导致这种影响? 运行模式没有变化。

    我也对变压器感兴趣。 初级绕组此时由一股组成。 我认为这在趋肤效应和邻近效应方面并不是最佳、该效应应该在该开关频率下存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器功率损耗、

    磁芯损耗:需要了解使用的磁芯、然后找到数据表来计算磁芯损耗。 您需要找到不同的磁芯材料来帮助降低磁芯损耗。

    铜损耗、多股导线可以帮助降低由于趋肤效应而导致的交流电阻、因此值得一试。

    我们知道基本理论、但变压器供应商有许多实用技巧、我建议您与变压器供应商交谈、以帮助降低功率损耗。

    在电路侧、降低 Fsw 很有效、我们的经验是使用小于40kHz 的 Fsw 帮助减少铜损耗和磁芯损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器功率损耗、

    磁芯损耗:需要了解使用的磁芯、然后找到数据表来计算磁芯损耗。 您需要找到不同的磁芯材料来帮助降低磁芯损耗。

    铜损耗、多股导线可以帮助降低由于趋肤效应而导致的交流电阻、因此值得一试。

    我们知道基本理论、但变压器供应商有许多实用技巧、我建议您与变压器供应商交谈、以帮助降低功率损耗。

    在电路侧、降低 Fsw 很有效、我们的经验是使用小于40kHz 的 Fsw 帮助减少铜损耗和磁芯损耗。