This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:LMR51625与51635

Guru**** 2592530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51625, LMR51635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493368/lmr51635-lmr51625-versus-51635

器件型号:LMR51635
主题中讨论的其他器件:LMR51625

工具与软件:

我想知道这两个部件之间有什么区别、除了:

  • 51635可处理3.5A 的输出电流、51625仅可处理2.5A 的输出电流。
  • 51635的效率实际上稍高、但在零负载时具有相同的 IQ。
  • 51625大约便宜5-10%(取决于数量和分销商)。
  • 51635可以使用稍小的电感器。
  • 除此之外、引脚排列和规格相同。 我敢打赌、针对51635提出的板布局同样适用于51625。

对于我这个业余爱好者、每年可能会使用十几种芯片、我认为没有理由储存51635以外的任何芯片;一年节省的少量成本约为1美元。 我在这里错过了一些重要的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    了解了这些差异、是的、电路板布局布线应该同样适用于 LMR51625。

    我想进一步了解 LMR51635可以使用稍小的电感器、因为它的峰值电流限制更高。  

    谢谢!

    Richard