This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:0.8V &lt 时的复位状态;VDD <1.7V

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493882/tps3808-reset-status-when-0-8v-vdd-1-7v

器件型号:TPS3808

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有一个采用 TPS3808G1的设计、顺序是先检测(> VIT + VHYS)、然后 VDD (3.3V)上升。 工程师需要了解 VDD 瞬态周期从0.8V 变为1.7V 时的检测状态。 您能帮助回答这个问题吗? 谢谢!

从数据表可知、当 VDD < 0.8V 时、建议的最低工作电压 VDD 为1.7V、感测状态未定义。

此致、
Sam Ting    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的提问!

    对于 TPS3808、请查看下面有关器件功能模式的屏幕截图:

    在第8.4.2节之后、无论 SENSE 引脚的状态如何、当 VDD 介于 VPOR 和 VDD_MIN 之间时、RESET 将保持有效。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li