主题中讨论的其他器件: TPS7A88
工具与软件:
您好,项目很紧急,我们希望尽快得到您的回复 !!!
TPS74801设计中的 Vbias 电压为3.3V。 我们想用它来实现从2.1V 到1.8V 的转换、且电流大约为0.5A。 该设计是否合理? 由于规格中 Vbias 的电压必须为 Vbias + 1.6V、如果负载电流小于1.5A、VOUT 的压降能降低吗?

2、还有一个关于 TPS7A8801的问题;这是双通道 LDO、芯片内的两个 LDO 之间是否会有串扰、或者通过外围器件和 GND 串扰、它们分别用于提供模拟电源。