This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:"-20C"化学选择表说明中的含义是什么?

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492161/bq27520-g4-what-does--20c-mean-in-chemistry-selection-table-description

器件型号:BQ27520-G4
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRB

工具与软件:

我指的是"chemisty_selection_table.xls"。

化学 ID = 0129的说明中有"-20C"。
您能告诉我"-20C"是什么意思吗?

谢谢
此致、
e2e.ti.com/.../2474.chemistry_5F00_selection_5F00_table.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 User6229777:

    这只是0129时采用的内部命名惯例、您只应根据 GPCCHEM 报告计算器提供的数据来选择您的 chemID。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan

    感谢您的答复。

    我又收到一个问题。
    我确认了当更改热敏电阻的电阻值时、如何更改 RM 值。
    结果如下所示。
    从这个结果中、我觉得化学 ID = 0129且 IC 检测到小于-20时、RM 值将为零。
    我的理解是否正确?

    谢谢
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已收到您的问题、我们会立即与您联系。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6229777:

    从结果来看、该测试完成后的 RM 似乎是电池容量在达到-20C 后下降到零、因此我建议考虑使用 GPCRB 在较低的最终温度下获得更高的精度。

    GPCRB:
    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    谢谢!
    艾伦