主题中讨论的其他器件: BQ25723、 TPS65987、 BQSTUDIO、 EV2400
工具与软件:
大家好!
我们使用了 TPS65987D+BQ25723的设计方案、并对充电功能进行了正常测试。
现在我们有一个问题、电路板功耗接近15W、当通过连接电池的 USB 连接到 PC 主机时、将有一个主机提示 USB 电源浪涌。
在插入 PC 主机时、我们希望使 PPHV1保持断开状态、这样可以让电池为系统供电、从而避免主机上出现 USB 电源浪涌。
也就是说、我们仅在 TPS65987D 协商 PD 协议时才需要打开 PPHV1。
我希望您能告诉我如何实现上述要求。
非常感谢!
Xavier。