This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:适用于降压转换器的 IC

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494548/lm5116-suitable-ic-for-buck-converter

器件型号:LM5116

工具与软件:

尊敬的先生:

我想设计一个额定电压为的降压转换器  

输入= 15-100V DC

输出= 12V、80A

请为该电路设计建议一个合适的 IC。

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh  

    LM5116的额定电压高达100V、但100V 是绝对最大额定值、如果以100V 的电压运行、实际上没有裕量。 此外、必须使用外部电路将6个以上的并联相堆叠在一起、这是复数。 通常、外部驱动器/功率级用于此类高压和高功率(~1kW)系统。 您可以将外部驱动器与非隔离式直流/直流控制器一起使用。 由于可以实现单相设计、因此隔离式拓扑也很好。 请参阅12V 输出1kW 参考设计 https://www.ti.com/lit/ug/tidt334/tidt334.pdf 、如果您对该参考设计有疑问、请创建新帖子。  

    - EL