This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3020:需要 UCD3020系列技术参考手册以及建议的适用 IDE

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3020, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492058/ucd3020-need-technical-reference-manual-for-ucd3020-family-and-also-suggest-suitable-ide

器件型号:UCD3020

工具与软件:

我们需要 UCD3020系列的技术参考手册、并建议使用合适的 IDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivasakthi、

    UCD3020使用 CCS IDE。 但是、UCD3020是一款旧器件、我们不建议客户使用。 由于增加了功能和支持、我建议切换到 UCD3138A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们当前的设计使用 UCD3020、我们正计划在未来修改设计。 但是、对于当前设计、我们需要参考技术参考手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivasakthi、

    我正在研究 UCD3020 TRM、找到它时会给您回复。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到 UCD3020 TRM 时、祝您好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivasakthi、

    UCD30xx TRM 分为每个 UCD30xx 外设的程序员手册。 请参见下面的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../UCD30xx_5F00_Manuals.zip

    请注意、我建议使用较旧版本的 CCS。 当前的 CCS 版本(v20+)可能无法很好地支持 UCD3020。 我会尝试 CCS v6或更早版本。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供文档、如果 IDE 出现问题、我将以单独的票证形式撰写。