This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:开关电感器和 VBAT 电容

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490298/bq25750evm-switching-inductor-and-vbat-capacitance

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具与软件:

您好!

我有以下问题。

1. VBAT 电容:是否需要在此添加至少160uF 的电容? 因为我们已经有一些板载电容。

2.电感器选择:根据产品说明书、要使用的最大值为15uH。 根据我们的计算、考虑3A IL 和开关频率为250kHz 时20%的纹波、计算出的电感为66uH。 如果我们部署15uH、则纹波电流会大幅增加。 如何处理这种折衷?

请检查并提供建议。

此致、

Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    感谢您在这方面的努力。

    1.电容为160µF 时、充电器可实现±3%的瞬态响应。 但是、BQ25750两侧所需的最小电容是80µF。 我们有一个与此相关的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357455/faq-bq2575x-input-and-output-capacitors

    2.您能将输入电压、输出电压以及充电电流告诉我吗? 我将看看我是否能找到解决该问题的方法。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 的快速响应!

    请查找我对#2的输入。

    输入电压- 20至40V

    输出电压- 29.2V

    充电电流- 1.1A

    此致、

    Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saran、

    谢谢。 下周同一时间再见。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    感谢您耐心等待。 为了确保我在网上正确阅读文章、您的电感器是限制为3A、还是纹波电流为3A?

    如果要减小尺寸、我建议使用500kHz 开关频率和3.3µH 电感器。

    仅供参考、BQ25750EVM 在使用10µH 电感器时具有250kHz 的开关频率、并且在以1A 电流从20V 输入至29.3V 输出充电时可实现≈95%的效率。 借助相同的硬件、当从36V 充电至29.3V 时、效率也为≈95%。

    我认为、即使纹波电流高于经验法则、您的系统也会具有很好的性能。

    请告诉我这是否合理。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    预计将流经电感器的电流为3A。 我们考虑了30%的纹波、约为0.9A。 用 IRIPPLE_BUCK 和 IRIPPLE_BOOST 的公式、我已经反算出电感值为18.5uH、频率为600kHz。 如果我降低频率、电感值会增加。 因此、我目前选择了15uH、这是数据表中建议的最大值。 我在这里做错了什么?

    根据您提供的 EVM 参考、我认为10uH 也符合我们的要求。 请确认。

    此致、

    Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    是的、10µH 或15µH 电感器应该适用于您的系统。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦