This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:器件在独立模式下运行

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750, BQ25856-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491608/bq25756-device-operation-in-standalone-mode

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750BQ25856-Q1

工具与软件:

器件数据表指出、BQ25756可作为"独立"器件运行。

这在逻辑上意味着可以对器件进行配置、然后在充电模式(SW1到 SW2电源传输方向)和/或放电模式(反向模式 SW2到 SW1电源传输方向)下自动运行、无需将 I2C 连接到微控制器。

数据表第8.3.2节指出器件可以从电池侧上电(使用 SRN 作为电源输入线)并"转换器已准备好在反向模式下开始运行"。

数据表第8.3.6节指出、如果4个条件有效、则可以启用反向模式运行、其中一个是寄存器 REG0x19中的 EN_REV 位设置为1。  

器件常见问题解答中有一个问题询问:   能否仅使用硬件启用 EN_REV=1?  答案是:   这目前是不可能的。  因此、要对 EN_REV 位进行编程、您需要启动 I2C 接口。  这可以在初始电路板设置上完成。  不过、"FAQ"部分中还有一个问题、内容为:   BQ2575X IC 会在 IC 断电时记住该寄存器吗?   问题的答案是"否"-如果器件断电、寄存器位值将丢失。

是非常令人困惑的地方。  您需要在 I2C 的末端有一台微型计算机或 PC 对芯片进行反向模式编程、但如果器件通过电池供电、则反向模式是自主的。

我的问题如下:

1) 1) 我是否需要对 EN_REV 位进行编程?  

2) 2) 如果我连接了内部电源、那么如果/CE 输入被置为有效(逻辑0)、器件将为连接的电池充电。  如果输入电源发生故障、器件将使用电池电源通过 SRN 自动重新上电、并直接进入反向模式并允许电池放电。  这是否正确?

3) 3) 如果/CE 引脚在输入功率丢失期间保持有效、这是否会防止反向模式触发?

4) 4) 如果在反向模式下检测到将 EN_REV 无效的故障(例如、温度传感器超出限值、第8.3.4.7.2节)、反向模式将会停止。  如果温度恢复到限值范围内、那么在铭记 EN_REV 已清除的情况下、反向模式是否会自动重新启动?

希望以上所有内容都有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您在这方面的努力。

    1.不需要、如果不使用反向模式、则无需对 EN_REV 位进行编程。

    2.如果没有 I2C 命令、器件不会进入反向模式。

    3./CE 引脚为高电平不会阻止反向模式。

    4.否、反向模式不会自动恢复。

    如果您需要反向模式来自动激活、建议使用 BQ25750或 BQ25856-Q1的自动反向模式功能。 您需要 I2C 命令来设置 EN_AUTO_REV=1、但 IC 将在 VAC 电源发生故障时自动激活反向模式。 对于 BQ25856-Q1、您还需要使用 I2C 命令、以便在 VAC 电源再次正常时使器件退出反向模式。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Ethan

    感谢您的快速响应。

    我们将使用反向模式、因此大概我们需要对 EN_REV 位进行编程。  然而、根据对断电问题的回答、在未通电时位状态不会存储在器件中、因此每次单元上电时都必须重新编程为1、因为我们在独立模式下使用器件-没有连接到 I2C 总线的微型器件、所以我们无法做到这一点。

    您对我的 Q2的回答似乎与数据表第8.3.2节声明相冲突。

    我的 Q3在输入功率丢失期间大约/CE 保持有效(逻辑0)(我们的/CE 控制逻辑由我们的电池供电、因此始终通电)。  如果/CE 为逻辑0、这会阻止反向模式吗?

    Q4 -已了解。

    总体而言、数据表似乎存在严重的不一致。  如果该器件需要 I2C 命令来启用反向模式、则该器件不是独立的双向器件。  我建议提交勘误表以捕捉并澄清这些不一致之处?

    此致

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的评论。 我将在本周晚些时候回答您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您耐心等待。

    如果/CE 是逻辑0、这会阻止反向模式吗?[/QUOT]

    /CE 引脚为0不会阻止反向模式。

    我建议提交一份勘误表来捕捉和澄清这些不一致之处?

    我将与数据表作者讨论如何澄清这一点。 BQ25750和 BQ25756可独立地对电池充电。 要实现 MPPT 或反向模式等更深入的功能、需要设置微控制器。 BQ25750或 BQ25756的寄存器会在 IC 断电时丢失其值。 此外、没有外部方法可以通过 IC 的电阻器来控制和调节反向模式电压。

    此外、我们 有关于 BQ2575X 系列的常见问题解答、仅供参考。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

    [/quote]