This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:bq25750

Guru**** 2603465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493129/bq25750-bq25750

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

您好!

我们正在开发一种电池备份系统、该系统需要在10A 电流下为负载提供24V 电压并持续1小时。  输入电源为24V 14A 用于在正常运行时为负载供电、并通过拾取提供电流来为电池充电。  如果输入电源发生故障、电池需要自动接管提供负载电压/电流的任务。  系统不使用微控制器。

我们正在设计 BQ25756芯片以在独立模式下使用、但对其在反向模式下的运行(获取电池电源并通过转换器反馈以驱动至负载)的定义尚不明确。

我们现在计划使用 BQ25750器件、使用该器件的反向模式降压/升压转换器 路径来确保稳定的输出电压(24V)。  器件数据表第8.1节中介绍了这种情况最后一部分: "或者通过反向功率流、通过降压/升压转换器对电池进行放电、以在系统上生成高于或低于电池电压的可编程稳压电压"。

在板编程期间、我们计划设置以下位:

REG0x19:

REG_RST = 0

EN_REV = 1

EN_AUTO_REV = 1

REG0x0C:

VSYS_REV = 24000mV。

数据表的图8.6显示了自动反向模式的运行情况、但仅适用于 VBAT 高于所需的系统输出电压 SYS (由 VSYS_REV 寄存器编程的值)时、即转换器的降压运行情况。  在数据表的后续部分、如果电池部分放电且 VBAT 低于 VSYS_REV 值(即升压模式)、则转换器的运行情况没有图示。

REG0x19位1 EN_AUTO_REV 说明 :"当 VBAT < VSYS_REV 寄存器时使用自动反向模式调节 SYS:" 这意味着该器件可用作升压转换器、将 SYS 保持在所需的电压下。

问题1。  我对系统操作的解释是否正确?  器件能否根据需要上下调节电池组电压(18V 至26V)以支持定义的 VSYS 电压?

问题2:  从充电模式到反向模式运行是否是完全自动且无缝的(在构建期间将对器件进行编程-在运行期间没有 I2C 可用)?

问题3。  故障条件清除后、器件是否会自动恢复并能够继续进行降压/升压反向模式运行?  如果不是这样、该器件与 BQ25756类似、实际上并不是独立的。

此致

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您耐心等待。 我会在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    Unknown 说:
    q1.  我对系统操作的解释是否正确?  器件能否根据需要上下调节电池组电压(18V 至26V)以支持定义的 VSYS 电压?

    是的、BQ25750会调节来自电池电压的 VSYS 电压。

    Unknown 说:
    Q2.  是否在没有微连接的情况下从充电模式运行到反向模式运行(在构建期间将对器件进行编程-在运行期间没有 I2C 可用)完全自动且无缝?[/QUOT]

    我认为这是不可能的。 BQ25750没有闪存、并且寄存器将在器件断电时复位。 不过、可以使用 EEPROM 来对器件进行编程、也可以使用其他形式的数据存储来对器件进行编程。

    [quote userid="647585" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493129/bq25750-bq25750 Q3.  故障条件清除后、器件是否会自动恢复并能够继续进行降压/升压反向模式运行?  如果不是、则器件与 BQ25756类似、实际上并不是独立的。

    它取决于故障情况。 与 BQ25756一样、BQ25750需要一个微控制器来监控反向模式。 我将在您为 BQ25756制作的另一个主题中详细介绍这一点。

    此致、
    埃森·加洛韦