This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:生产线测试建议?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487154/bq25756-manufacturing-line-testing-recommendations

器件型号:BQ25756

工具与软件:

嗨、团队:

背景:

我们在我们的一款产品中使用了某种便宜的充电器 IC、这给我们带来了糟糕的体验、改变了我们在生产线上测试该充电器、然后在后来进行极端测试的方式、目的是至少保证在该领域具有可接受的性能。 它在现场仍然失败,原因不明。

IC 达到 EOL、我们很高兴在设计中采用了 BQ25756、并且目前对其感到满意、至少在测试了包装此 IC 的几个制造器件之后。  

问题:

在我们重新创建测试程序之前、我们 曾想从您的团队那里寻求一些生产线测试建议、从您是否有一些要查看的参考资料、示例在哪里、或关于该主题或任何方向的建议开始。

其目的是确保采用正确的制造测试程序、从而保证现场正常工作。

充电器运行:

如果有用、以下是充电器的正常运行方式。

  1. 仅用于正向运行、并且仅适用于升压转换模式
  2. 在18V (40W)时的最大输入电流为2.2A、在升压转换节点29.2V 时的输出电流为1.4A
  3. 系统部署了一个6.7Wh 的29.2V LFP 电池、可能每天多次需要充满电和终端
  4. 系统在29.2V 时具有~Ω 100mA 的标称后台运行负载、一些重复的极端负载(电机)仅在白天发生 - 启动电流远高于10A
  5. 我们通常确保在运行电机以将其分离之前通过 CE 引脚禁用充电器、并保护充电器免受这些瞬态时间的影响

希望提供任何建议、指示或文件。

此致、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    感谢您耐心等待。 此时此刻,我们已经昏昏了过去。 我会考虑这一点、然后回复给您。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    感谢您耐心等待。 IC 在发货前已进行了筛选。

    我对生产线测试没有太多的具体知识。 我知道、您可以在生产线上使用恒压负载来测试 BQ25756。

    对于您的系统、您当前在电池充电器上运行哪些测试?

    顺便说一下、这是 TI 关于可靠性测试的页面(如果您尚未看到该页面的话): https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-testing.html

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    目前、我们在 FCT 测试中运行电路的多个部分:

    1. 测试表明连接充满电的电池不会触发 充电(电池电平反馈)
    2. 确认系统只能使用充电器(无需电池)稳定地运行(在给定系统负载的情况下、稳定地进行升频转换)
    3. 增大电源电流 (输入和输出检测电阻)后测试充电器的限流功能
    4. 测试报告的输入和输出电压及电流级别、并将其与基准(检测 +精度)进行比较
    5. 室温下可接受的 NTC 传感器电压电平测试(TS 分压器)
    6. 测试充电器 IC 的输入电压范围、以提高工作电压上限和下限(例如6V - 20V)内的性能

    这看起来足够吗? 如果您认为有必要、可以随意在内部讨论。 我们非常感谢您对此发表的意见。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    感谢您提供的信息。 让我来看看这个、给您回看。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    仅供参考、我们在对 EVM 进行生产测试时、会执行以下测试。 所有测试都是在25V 恒压负载和4A 充电电流下完成的。 ≈在恒压负载端子上使用0 Ω 2000µF。 有时 CV 负载将振荡。

    1.在 VIN=40V 的情况下、测试 EVM 在25V 下以4A 的电流充电。 这可确保降压 FET 正常工作。

    2.在 VIN=25V 的情况下测试 EVM 在25V 下以4A 的电流充电。 这样可以确保降压/升压模式正常工作

    3.然后在 VIN=15V 的条件下进行测试。 这可确保升压 FET 工作。

    我对您的系统测试有一些想法和建议:

    • 您是否正在对您的系统执行 halt 和 hass 测试?

    • 对于测试1、您的系统是否具有检测充电器是否插入的方法?
    • 对于测试 4、请记住 ADC 旨在用作通用指示器。 我建议使用电池监测器或监测计以提高系统精度。
    • 如果您未计划在未连接电池的情况下运行 BQ25756、则可能不需要测试2。
    • 也可能不需要测试5和6。 这些电压和电阻设置范围非常一致。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您对此提供的意见。 由于我们只进行升压、因此只有项目3适用、这是我们接下来要做的。

    您是否正在对您的系统执行 halt 和 hass 测试?

    是的、我们将会这样做。 您可以就推荐的测试实践提供任何文档或建议?

    对于测试1、您的系统是否具备检测充电器是否插入的方法?

    不确定是否会、但我们只会看到输入电流变为一个很小的正值、以证明正在进行充电。 如果为0、我们可以通过基准测试在没有充电时看到该值、则表明没有充电发生。  这听起来像是一个可靠的测试吗?

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487154/bq25756-manufacturing-line-testing-recommendations/5722042 #5722042"]对于测试 4、请记住、ADC 旨在用作通用指标。 我建议使用电池监控器或电量监测计、以提高系统的精度。

    规格。 是的、我们将其与电量监测计可以看到的+为系统提供电源以供参考。

    如果您没有计划在未附带电池的情况下运行 BQ25756、则可能不需要测试2。

    规格。 这样做是为了在没有电池的情况下运行系统以便进行一些快速闪烁、测试、维护等工作、而这些工作不一定能反映实际应用。 我们甚至必须在负载上添加一个大容量电容来稳定输出/补偿并获得相对稳定的~29.2V 电压以保持系统运行。 此测试涵盖大容量电容器的更换。

    可能也不需要测试5和6。 这些电压和电阻设置范围非常一致。

    同意、有意义! 这 只是为了确保所有周围元件的值都 正确、并且不会出现会导致系统行为不同的明显变化。 根据您的建议、这些可能会被删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    感谢您的澄清。

    是的、我们将会这样做。 您可以就推荐的测试方法提供任何文档或建议?

    明白了。 很有道理。 我们没有任何有关 Halt 或 Hass 测试的文档。

    [报价 userid="591503" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487154/bq25756-manufacturing-line-testing-recommendations/5723416 #5723416"]
    对于测试1、您的系统是否具有检测充电器是否插入的方法?

    不确定是否会、但我们只会看到输入电流变为一个很小的正值、以证明正在进行充电。 如果为0、我们可以通过基准测试在没有充电时看到该值、则表明没有充电发生。  这听起来是否可靠的测试

    [报价]

    我认为这实际上会测试 BQ25756的终止电流限制。 我认为步骤和结果将是这样的:

    1、电池已完全充电

    2.在 EN_CHG=0时激活充电

    3.充电电流快速变0A、这会触发充电停止。

    请告诉我这是否合理。 如果您认为此测试仍然有用、请告诉我。

    感谢您让我了解测试2和4。 这些测试是有道理的。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487154/bq25756-manufacturing-line-testing-recommendations/5724434 #5724434"]

    我认为这实际上会测试 BQ25756的终止电流限制。 我认为步骤和结果将是这样的:

    1、电池已完全充电

    2.在 EN_CHG=0时激活充电

    3.充电电流快速变0A、这会触发充电停止。

    [报价]

    抱歉、我们的测试没有更清晰。 我们只是测试充电器是否可以检测充满电的电池、基本上即使已启用、也不会开始充电。 该测试使用能够生成全电池电压的电源来完成。 我们将其插入电池终端、系统启动、默认情况下启用 EN_CHG、然后我们观察几秒钟、以确保充电永远不会开始。

    [报价 userid="591503" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487154/bq25756-manufacturing-line-testing-recommendations/5723416 #5723416"]请记住、ADC 旨在用作一般性指标。 我建议使用电池监控器或电量监测计、以提高系统的精度。

    有趣的是、您提到了这一点。 我们在我们的电路板(甚至是评估板)上注意到、检测到的电压和电流值(输入和输出)存在明显变化、并且几乎始终都倾向于位于下侧(低估)、并且几乎有相似量。  我们针对输入和输出在我们的系统中使用0.5%的检测电阻。

    我们还使用具有相当准确电压和电流报告功能的电量监测计、但问题是它仅监控输出电压/电流、和 我们需要输入(太阳能)侧的一些可靠读数 .  我们可能计划使用 FW 校准/调整此类值以提高精度(可能会添加一些常数来补偿低估值)。

    问/您会建议这样做吗? 请评论 如何 提高 ADC 报告值(至少是输入)的精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    感谢您的澄清。

    下周同一时间再见。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    感谢您耐心等待。 这对我来说是一个非常忙碌的一周。

    我们将其插入电池终端、系统启动、默认情况下启用 EN_CHG、然后我们观察几秒钟以确保充电永远不会开始。

    这样说就明白了。 我认为这样可行。

    Q/您能建议您这样做吗? 请评论 如何 提高 ADC 报告值(至少是输入)的精度。

    我不确定有多种方法可以提高 ADC 精度。 您可以连接到输入侧的15mΩ 检测电阻器、使 ADC 更敏感。 不过、我不确定您的系统是否会因提高灵敏度而受益。

    此致、
    埃森·加洛韦